Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine : Comment ajouter et paramétrer rapidement un équipement CANopen dans SoMachine ?

L'exemple ci-dessous explique comment paramétrer un ATV32 en réseau CANopen :
  • Créer tout d'abord un réseau CANopen Performance (Dans la fenêtre "Equipements", clic droit sur le CAN_1 puis "Ajouter" et suivre les instructions pour sélectionner "CANopen Performance")
  • Une fois le réseau CAnopen déclaré, il faut afficher les macros de SoMachine, Aller dans le menu "Affichage", puis "Catalogue de logiques" et "Macros"
  • Après la sélection de l’équipement (ATV32 CANopen dans l'exemple ci-dessous), faire glisser l'équipement sur l'application
  • Apres la dépose de l’équipement sur l’application, cela crée 2 POUs
    - Une Pou pour la surveillance de l équipement  sur le Réseau CANopen
    - Une POU pour la mise en service ATV32.





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?