Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SOMACHINE : Comment piloter un ATV32 via un contrôleur M241 (ou M251) en CANopen ?

Dans le fichier joint, il est expliquer les différents aspects de la gestion d'un ATV32 en CANopen sous SoMachine  V4.1 :
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?