Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

XBTGT : Comment recalibrer l'écran tactile d'un IHM XBTGT ?

Il est possible de recalibrer l'écran tactile d'un XBTGT sur l'écran lui-même.
Pour cela, il faut :
  • Aller dans le Setup de l'XBTGT en appuyant simultanément sur les coins supérieur gauche et inférieur droit pendant au moins une à deux secondes.
Attention, cette manipulation n'est valable que si les paramètres d'accès de l'IHM non pas été modifiés dans l'application Vijeo Designer.
  • Aller dans le menu "Stylet" de l'onglet "Système" et suivre ce qui est indiqué à l'écran.
Note : Ce menu n'existe pas sur les XBTGT1000
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?