Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

UNITY PRO : Est il possible de stocker le code d'autorisation du logiciel Unity sur une clé usb sans passer par l'installation du logiciel sur un nouveau PC ?

Oui, il est possible de faire le transfert de droit car l'identifiant du PC destinataire n'est pas demandé.
Il faut choisir l'option "Transférer les droits de licence vers un autre PC par un périphérique USB".
Cette méthode vous permet de transférer les droits de licence à l'aide d'un périphérique USB.
Il est inutile d'installer le logiciel sur l'ordinateur de destination, car l'identifiant de celui-ci n'est pas nécessaire lors du démarrage du transfert sur l'ordinateur source.
Toutefois, le logiciel doit être installé sur l'ordinateur de destination pour terminer le transfert.
Cette méthode est également pratique pour enregistrer les droits de licence temporairement, par exemple s'il est nécessaire de réinstaller un système d'exploitation
sur un PC qui contient un logiciel enregistré.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?