Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Altivar Process ATV600 ou ATV900 : Explications des notions de Canal Consigne/Canal Commande, de la notion de Scanner d'IO, de la notion de Profil Séparés/non séparés/IO, du protocole CIA402


Les variateurs Altivar Process ATV600 ou ATV900 tout comme les autres variateurs anciens ou nouveaux ( ATV312, ATV32, ATV320, ATV340) sont caractérisés par une certain nombre de notions aux noms pouvant prêter à confusion , ainsi :

- canal consigne et canal commande,
- scanner d'IO,
- profil séparé, profil non séparé, profil IO,
DriveCom ou CIA402 protocole d'échange entre un module de commande et le variateur.



Le lien suivant permet d'accéder à un fichier qui décrit ces notions : 
Test et mise en oeuvre rapide des liaisons Modbus filaire et Ethernet TCP Modbus  Ethernet IP entre un automate M340 et les variateurs de vitesse Altivar Process ATV600 ou ATV900
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?