Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer une liaison Modbus filaire entre le port RS485 d'un processeur M340 et un variateur Altivar Process ATV600 ou ATV900 ?


Ce dossier détaille la configuration et la programmation minimale à effectuer pour mettre en oeuvre une liaison modbus filaire entre un processeur M340 doté d'un port RS485 et un variateur ATV600 ou ATV900.

Le lien suivant permet d'accéder à un fichier qui décrit cette solution  : Test et mise en oeuvre rapide des liaisons Modbus filaire et Ethernet TCP Modbus  Ethernet IP entre un automate M340 et les variateurs de vitesse ATV600 et ATV900.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?