Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine Basic : Combien de blocs de communication peuvent être lancés (actifs) ?

Dans une application SoMachine Basic, un seul bloc fonction de communication peut être actif à la fois sur un port de communication durant un cycle de tâche maître.
Si vous utilisez plusieurs blocs fonction de communication ou instructions EXCH simultanément sur le même port de communication, les blocs fonction renvoient un code d'erreur.
Il faut donc vérifier l'absence d'échange actif (%MSGx.D = TRUE) en cours sur un port de communication avant de démarrer un bloc fonction de communication ou une instruction EXCH.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?