Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

ATV320 : Explications des notions de Canal Consigne/Canal Commande, explication de la notion de Scanner d'IO, explication de la notion de Profil, explication du protocole CIA402


Le variateur ATV320 tout comme les autres variateurs anaciens ou nouveaux ( ATV312, ATV32, ATV600, ATV900) est caractérisé par une certain nombre de notions aux noms pouvant prêter à confusion , ainsi :

- canal consigne et canal commande,
- scanner d'IO,
- profil séparé, profil non séparé, profil IO,
- DriveCom ou CIA402 protocole d'échange entre un module de commande et le variateur.

Le lien suivant permet d'accéder à un fichier qui décrit cette configuration et test : Test et mise en oeuvre rapide des liaisons Modbus filaire et Ethernet TCP Modbus  Ethernet IP entre un automate M340 et le variateur de vitesse ATV320

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?