Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer et tester une liaison Ethernet TCP modbus entre le port Ethernet natif d'un processeur M340 et un variateur ATV320 ?


Pour configurer et tester une liaison Ethernet TCP modbus entre le port Ethernet natif d'un processeur M340 et un variateur ATV320, il sera nécessaire d'utiliser les instructions READVAR et WRITEVAR puisque ce port processeur ne comporte pas l'outil I/O Scanning du coupleur NOE et les DTMs du coupleur NOC

Le lien suivant permet d'accéder à un fichier qui décrit cette configuration et test : Test et mise en oeuvre rapide des liaisons Modbus filaire et Ethernet TCP Modbus  Ethernet IP entre un automate M340 et le variateur de vitesse ATV320


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?