Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment traiter le message NST qui peut apparaitre sur le variateur ATV320 suite à sa remise sous tension?


Il est possible de mettre en oeuvre aisément les variateurs ATV320 avec un minimum de configuration et de straps (ou pontage). une configuration de ce variateur non correctement réfléchie peut lui générer à la mise sous tension le message NST, pour l'interpréter et pallier, consulter le fichier dont le nom est :Mise en service rapide ou test de fonctionnement d'un variateur ATV320 V1.

Ce fichier est accessible dans le dossier dont le lien est le suivant : Mise en service d'un variateur ATV320

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?