Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment mettre en oeuvre un variateur ATV320 ?


Le variateur ATV320 se substitue aux deux anciens variateurs ATV312 et ATV32 car il existe en ces deux versions d'encombrement :

- ATV320xxxB avec B comme format Book pour la substitution du variateur ATV32
- ATV320xxxC avec C comme format Compact pour celle du variateur ATV312

Sinon, ce même variateur reprend à peu près intégralement les fonctionalités du variateur ATV32 qui étaient  plus complètes que celles du variateur ATV312 parce qu'elles comportaient :

- ATVLogic,
- fonctions de sécurité.

D'autre part, le variateur ATV320 dispose  de fonctions métier plus complètes analogues à celles recensées sur le variateur ATV71.

Et enfin, l'ATV320 possède en natif deux protocoles de communication via sa prise RJ45 : Modbus filaire et CanOpen et peut aussi, moyennant l'adjonction de carte fille, communiquer en Ethernet TCP Modbus voire Ethernet IP.

Ce dossier tente de synthétiser tous les mises en service de ce produit au travers de différentes fiches techniques jointes :

- fiche de mise en service facile : elle décrit le basique nécessaire à configurer pour faire tourner un moteur en tenant compte des précautions minimums d'échauffement etc..,

- fiche de mise en service de l'ATVLogic : analogue dans sa présentation à un relais programmable Zelio simplifé,

- fiche de configuration des fonctions de sécurité : traite des fonctions STO ,SS1 ,SLS , SMS et GDL





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?