Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

PL7_PRO : Comment réactiver des macro-étapes dans un GRAFCET sur un TSX57 (PREMIUM) ?

Il est possible de réactiver des macro-étapes dans un GRAFCET à partir de PL7 JUNIOR ou PL7 PRO.
Il faut utiliser la fonction SET sur les étapes de ces macro étapes.
Ces actions ne sont possibles que dans le préliminaires PRL du Grafcet.
Les bits associés à la macro étape sont :
%Xj.i     ==> état de l'étape i de la macro-étape j du grafcet
%Xj.IN  ==> état de l'étape d'entrée de la macro-étape
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?