Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

UNITY PRO : exite-t-il un bit ou mot système indiquant qu'un bit est forcé ?

Oui, sous UNITY PRO, il exite un mot système  %SW108 indiquant le nombre de bits forcés dans l'automate.

 
%SW108
FORCEDIOIM
Fonction
Registre d'état de comptage des bits forcés
Etat initial
0
Plates-formes
M340: Oui
M580: Oui
Quantum: Oui
Momentum Unity: Oui
Premium: Oui
Atrium: Oui
Mot %SW108 :
  • s'incrémente chaque fois qu'un bit TOR (%I, %Q, %M ou DDDT) est forcé.
  • décrémente chaque fois qu'un bit TOR est déforcé.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?