Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Liaison CanOpen entre un ATV600 / ATV900 et un automate M340 (Unity)


Le but de ce dossier est de montrer comment mettre en œuvre ou tester la liaison CanOpen entre un automate M340 et les variateurs de vitesse ATV6x0  ou ATV9x0 sans programmation.

En effet, avec quelques clics judicieux, il est possible de vérifier le bon fonctionnement de la liaison CanOpen entre l'automate M340 et les variateurs process, néanmoins un certain nombre de notions sont indispensables à bien connaître pour réaliser ce test.
 
La fiche jointe à ce dossier permet la compréhension de ces notions et aussi détaille comment réaliser le test à partir de Unity V10, atelier logiciel de l'automate M340.


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?