Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

UNITY : Peut-on configurer un automate M340 sur un rack double alimentation ? et à partir de quelle version de Unity ?

Oui il est possible de configurer un M340 sur un rack double alimentation BMEXBP0602 ou BMEXBP1002.
Ceci ne sera possible qu'à partir de la version de UNITY V11.1.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?