Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine Basic : Comment Configurer des tâches événementielles (événement) sur des E/S TOR d'un M221 ?

Il est possible d'affecter des événements sur des entrées physiques d'un contrôleur M221.
Les entrées numériques intégrées %I0.2, %I0.3, %I0.4 et %I0.5 d'un M221 peuvent donc être configurées comme des sources d'événement (ATTENTION : le filtrage sur l'entrée doit être désactivé).

Pour chacune de ces sources d'événement, vous pouvez :
  • Déclencher des événements en cas de détection d'un front montant, d'un front descendant ou de fronts montant et descendant,
  • Affecter une priorité à l'événement,
  • Identifier le sous-programme associé à l'événement.
1. Comment configurer une entrée numérique pour un  : il faut d'abord retirer le filtre sur l'entrée sélectionnée.
  • Sous SoMachine Basic, sélectionner l'onglet "Configuration" puis dans le menu de gauche sélectionner  "Entrées numériques" de "MyController (TM221xxx)". La fenêtre "Entrées numériques" s'affiche.
  • Sur l'entrée désirée ( %I0.2, %I0.3, %I0.4 ou %I0.5) double-cliquer sur le filtrage "3 ms" pour avoir la popup s'afficher et sélectionner "Aucun Filtre" :

  • Ensuite faire un double click sur "Inutilisé" dans la colonne "Evénement" pour sélectionner le type d''événement sur l'entrée (ex: front montant) :

 
  • L'entrée configurée sera utilisée par un "Evénement" :

  • Valider la configuration.
 
2. Comment affecter un "POU Libre" sur l'entrée "Evénement".
  • Il faut au préalable avoir créer un "POU libre" (sur "POU Libres", click droit et "Ajouter un POU libre").
  • Dans la fenêtre "Programmation", sélectionner l'entrée %I0.X en rouge dans le menu "Evénements" et faire un click droit et sélectionner "Affecter POU libre". La liste du des "POU libres" s'affiche avec ceux créés au préalable.


 
  • Le "Pou libre" devient affecté à l'entrée :


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?