Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine Basic : Combien de temporisateurs (%TMx) peut-on configurer à 1 ms dans un M221 ?

Dans SoMachine Basic, il est possible de configurer la base de temps des temporisateurs à 1ms mais uniquement pour les 6 premières instances (de %TM0 à %TM5).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?