Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine Basic : Comment charger un programme créé avec SoMachine Basic (et le Firmware) dans un M221 à partir d'une carte SD ?

Il est possible de charger directement un programme créé avec SoMachine Basic dans un M221 à partir d'une carte SD mais uniquement à partir de la version SoMachine Basic V1.4.
Après avoir créer son programme, il faut :
  • Sélectionner l'onglet "Mise en Service",
  • Puis sélectionner le menu "Gestion de la mémoire",
  • Cocher "Créer une image du contrôleur"
  • Sélectionner l'emplacement de la carte SD sur le PC,
  • Cocher "Inclure Programme" et/ou "Inclure Firmware" si besoin,
  • Puis sélectionner "Créer une image du contrôleur".
  • Mettre ensuite la carte SD dans le M221,
  • Mettre hors tension,
  • Remettre le contôleur sous tension, le voyant SD s'allume fixe pendant le chargement du contrôleur.
  • Une fois le voyant SD éteind, mettre hors tension, retirer la carte SD puis remettre le M221 sous tension.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?