Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte plastique XALE3441 - 3 unités de commande et de signalisation - 1 bouton tournant à serrure - 2 boutons-poussoirs à impulsion 1 affleurant blanc, 1 noir ?


La décomposition de la boîte plastique XALE3441 avec trois unités de commande et de signalisation, dont un bouton tournant à deux positions fixe, à serrure avec clé n°455, un contact "à fermeture" et marquage " O / l ", et deux boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant blanc avec un contact "à fermeture" et marquage "flèche haute" noire, et un affleurant noir avec un contact "à fermeture" et marquage "flèche basse" blanche, est la suivante :







 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?