Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes plastique XALE2221 / 2225 / 2231 / 2235 - 2 unités de commande et de signalisation - 2 boutons-poussoirs à impulsion avec 1 affleurant blanc, 1 affleurant noir ?

La décomposition des boîtes plastique :
  • XALE2221 avec deux unités de commande et de signalisation, deux boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant blanc avec un contact "F" et marquage "Flèche haute" noire, et un affleurant noir avec un contact "F" et marquage "flèche basse" blanche,
 
  • XALE2225 avec deux unités de commande et de signalisation, deux boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant blanc avec un contact "OF" et marquage "Flèche haute" noire, et un affleurant noir avec un contact "OF" et marquage "flèche basse" blanche,
 
  • XALE2231 avec deux unités de commande et de signalisation, deux boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant blanc avec un contact "F" et marquage "Flèche droite" noire, et un affleurant noir avec un contact "F" et marquage "flèche gauche" blanche,
 
  • XALE2235 avec deux unités de commande et de signalisation, deux boutons-poussoirs à impulsion dont un affleurant blanc avec un contact "OF" et marquage "Flèche droite" noire, et un affleurant noir avec un contact "OF" et marquage "flèche gauche" blanche.
Est la suivante :












 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?