Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte plastique XALE1333 - 1 unité de commande et de signalisation Ø 22 - 1 bouton tournant à manette, 3 positions fixes - 2 contacts "à fermeture" ?


La décomposition de la boîte plastique XALE1333 avec une unité de commande et de signalisation Ø 22, un bouton tournant à manette avec 3 positions fixes marquées " l / O / ll " (blanc), et deux contacts "à fermeture" est la suivante :





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?