Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes plastique XALE1341 et XALE1345 - 1 unité de commande et de signalisation Ø 22 - 1 bouton tournant à manette, 2 positions fixes - marquage "O / l " blanc ?


La décomposition des boîtes plastique :
  • XALE1341 avec une unité de commande et de signalisation Ø 22, un bouton tournant à manette avec deux positions fixes, avec un marquage "O / l " blanc et un contact "à fermeture",
  • XALE1345 avec une unité de commande et de signalisation Ø 22, un bouton tournant à manette avec deux positions fixes, avec un marquage "O / l " blanc, un contact "à fermeture" et un contact "à ouverture".

Est la suivante :








 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?