Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes à boutons plastique XALK188 / XALK188F / XALK188E / XALK188G - Sans marquage - 1 bouton "coup de poing" Ø 40 mm rouge - Deverouillage par clé n°455 ?

La décomposition des boîtes à boutons plastique :
  • XALK188 sans marquage, avec un bouton "coup de poing" Ø 40 mm rouge (Deverouillage par clé n°455), avec un contacts "à ouverture",
 
  • XALK188F sans marquage, avec un bouton "coup de poing" Ø 40 mm rouge (Deverouillage par clé n°455), avec deux contacts "à ouverture",
 
  • XALK188E sans marquage, avec un bouton "coup de poing" Ø 40 mm rouge (Deverouillage par clé n°455), avec un contact "à fermeture" et un contact "à ouverture",
 
  • XALK188G sans marquage, avec un bouton "coup de poing" Ø 40 mm rouge (Deverouillage par clé n°455), avec un contact "à fermeture" et deux contacts "à ouverture".

Est la suivante :












 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?