Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte à boutons plastique XALD325 - Marquage sur poussoir avec 3 boutons à impulsion, 1 affleurant blanc, 1 dépassant rouge, 1 affleurant noir ?


La décomposition de la boîte à boutons plastique XALD325 avec marquage sur poussoir avec 3 boutons à impulsion, dont un affleurant blanc avec un contact "à fermeture" marqué "Flèche noire haut", un dépassant rouge avec un contact "à ouverture" marqué " O ", et un affleurant noir avec un contact "à fermeture" marqué "flèche blanche bas" est la suivante :





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?