Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition de la boîte à boutons plastique XALD222E - Marquage sur poussoir et 2 boutons à impulsions - 1 affleurant Blanc, 1 affleurant noir, 2 contacts "NO et 2 contacts "NF" ?


La décomposition de la boîte à boutons plastique XALD222E avec marquage sur poussoir et 2 boutons à impulsions, dont 1 affleurant Blanc marquage " flèche bas", 1 affleurant noir marquage "flèche haut", 2 contacts "à ouverture" et 2 contacts "à fermeture" est la suivante :




 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?