Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes à boutons plastique XALD222 et XALD223 - Marquage sur poussoir - 2 boutons à impulsion avec un affleurant noir, un affleurant blanc et deux contacts "NO" ?


La décomposition des boîtes à boutons plastique :
  • XALD222 avec marquage sur poussoir, 2 boutons à impulsion avec un affleurant noir (marquage flèche haut), un affleurant blanc (marquage flèche bas) et deux contacts "à fermeture"
  • XALD223 avec marquage sur poussoir, 2 boutons à impulsion avec un affleurant noir (marquage flèche droite), un affleurant blanc (marquage flèche gauche) et deux contacts "à fermeture"
Est la suivante :






 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?