Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boîtes à boutons plastique XALD142 et XALD144 - Marquage sur porte-étiquette avec étiquette sous tête - 1 bouton tournant à serrure 2 positions fixes, clé n°455 ?


La décomposition des boîtes à boutons plastique :
  • XALD142 avec un marquage sur porte-étiquette avec étiquette sous tête, 1 bouton tournant à serrure 2 positions fixes, clé n°455 avec retrait de la clé à gauche, et marquage sur bouton " O / l " et un contact "à fermeture"
  • XALD144 avec un marquage sur porte-étiquette avec étiquette sous tête, 1 bouton tournant à serrure 2 positions fixes, clé n°455 avec retrait de la clé à gauche, et marquage sur bouton "Arrêt / Marche" et un contact "à fermeture"

Est la suivante :








 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?