Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différentes configurations possibles du système Wiser Link ?

Configuration 1: Mesure de l’électricité uniquement
Un Wiser Link EM5 kit (EM5+5 capteurs de courant)
Un Wiser Link MIP

Configuration 2:  Mesure de l’électricité + Mesure Gaz et eau sans fil
Un Wiser Link EM5 kit (EM5+5 capteurs de courant)
Un Wiser Link MIP
Un MPR (montable sur l’ EM5)
Note: Un MPR peut communiquer avec 2 MPE maximum
Un MPE (Installé sur la sortie impulsionelle du compteur gaz ou eau)
Note: Utilisez plusieurs MPE si vous avez plusieurs compteurs


Configuration 3: Mesure de l’électricité + Mesure de l’eau et du calorimètre câblée
Un Wiser Link EM5 kit (EM5+5 capteurs de courant)
Un Wiser Link MIP
Un  Wiser Link M2I
Note: Un Wiser Link M2I peut monitorer 2 compteurs au maximum


Configuration 4: Mesure de l’électricité et alarmes
Un Wiser Link EM5 kit (EM5+5 capteurs de courant)
Un Wiser Link MIP
Un Wiser Link M2I
Note: Un M2I peut être connecté à 2 sorties digitales au maximum

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?