Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

UNITY : Est-il possible de modifier le paramètre TS (différent de 0) d'un bloc fonction PID_INT ?

Dans UNIT PRO, il est impossible de régler le paramètre TS si la tâche est en mode cyclique (TS=0).
Un PID_INT ne peut fonctionner que dans une tâche périodique (avec un temps de cycle prédédini).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?