Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le type de tension qui convient pour l'alimentation du contrôle (CL1-CL2) du démarreur ATS22 ?


Concernant l'alimentation CL1 - CL2 du démarreur ATS22, le circuit de commande est complètement indépendant du circuit de puissance.

Il est conseillé d'appliquer une tension d'alimentation monophasée de 110 ou 230 V CA aux bornes CL1 et CL2 en fonction de ce qui est indiqué sur le bornier CL1 CL2 de l'ATS22.

Le fait que la tension délivrée soit simple ou composée ne pose pas de problème du moment que le potentiel ne dépasse pas 230V AC +10% (pour un contrôle de 230V).






Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?