Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des boutons poussoirs à triple touche 2 poussoirs affleurants noir + un poussoir dépassant central rouge marqué STOP en blanc de référence XB5AA711237 et XB5AA711137 ?


La décomposition des boutons poussoir à triple touche 2 poussoirs affleurants noir + un bouton poussoir dépassant central rouge marqué STOP en blanc de référence XB5AA711237 et XB5AA711137 est la suivante :
 



 
Pour en savoir plus sur ce type de boutonnerie
 



 

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?