Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie "avec ou sans décompresseur" dans la gamme des pressostats XMP ?


Le décompresseur est un accessoire à piston monté sous le pressotat et qui permet de purger du fluide la colonne sur laquelle est monté le pressostat.

Un poussoir situé sur la partie inférieure agit sur le piston du décompresseur.

Deux  types de décompresseur peuvent, selon les modèles, équiper les pressostats type XMP :

- décompresseur droit à raccord rapide (raccordement sur tube en plastiqueØ 6 mm).
- décompresseur droit à raccord à olive (raccordement sur tube en plastique outube métallique Ø 6 mm).

Attention : Les décompresseurs ne sont pas vendus séparément.


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?