Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment régler un frein électronique ATP ?


Le réglage d'un frein électronique ATP s'effectue en trois étapes successives : 
 

  • positionner le potentiomètre du haut  correspondant à la durée de freinage à 100% et celui du bas correspondant au couple à 0%,

  • procéder à plusieurs augmentations successives de couple et tester en réel le  freinage jusqu'à ce qu'il semble correct, 
     
  • Lorsque le freinage paraît correct,  diminuer la durée de freinage  (potentiomètre haut) jusqu'à obtenir une durée légèrement supérieure à la durée de freinage système.


Remarque : 

Cette référence est obsolète et non remplacée.
Pour obtenir une durée fixe de freinage quelle que soit la charge, il est nécessaire d'utiliser un variateur (ATV) ainsi qu'une résistance de freinage.
Pour en savoir plus sur le freinage par ATV :  /fr/faqs/content/?id=FA19860


L'ancien catalogue ATP est détaillé ci-après
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?