Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe t'il un contacteur LC1F400 avec bobine 24VCC ?


Oui, il est possible de disposer d'un contacteur LC1F400 avec bobine 24VCC même s'il n'existe pas en produit référencé.

Il est nécessaire de commander séparément :

  • le contacteur nu  LC1F400,
  • une bobine spéciale LX5FJW11, qui est composée d'une bobine LX2JFW11 et de 3 résistances en parallèle R2SC0220.



Précision
La consommation moyenne de cette bobine est :

  • appel : de 290 à 860W,
  • maintien : de 16 à 47W.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?