Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quels cas les ATV12.... M2 peuvent-ils être utilisés en Régime IT ?


Constat


Une installation comprenant un variateur de vitesse ATV12xxM2  peut être sujette aux aléas suivants :

  • Le disjoncteur en tête déclenche pour les régimes de neutre non IT,
  • Le contrôleur d'isolement détecte un premier défaut pour les régimes de neutre IT.

Cause


Il s'agit d'un effet secondaire des protections de type filtre CEM mises en place pour lutter contre les radio-perturbations émises par un variateur.

Solution

Pour les variateurs de petit calibre, la perturbation de type radio-perturbation créée par un variateur de petit calibre n'est pas forcément pénalisante au regard de celle créée par la disjonction, en ce cas, il faut essayer de déconnecter les dispositifs qui sont censés éliminer la perturbation radio mais qui génère des dysfonctionnements sur les protections disjoncteur ou contrôleur d'isolement.

Les ATV 12...M2 comportent des filtres RFI intégrés pour lutter contre les radio-perturbations mais il est possible de déconnecter la liaison de ces filtres à la masse, génératrice de fuites à la terre :






 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?