Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment fonctionne et comment régler les pressostats de référence XMLBxxx qui assure la régulation de pression entre deux seuils ?



Le pressostat de référence XMLB160D2C11 à écart réglable pour la régulation entre deux seuils de pression fonctionne de la façon suivante :

Le réglage du point haut s'effectera entre 10 bars et 160 bars.

Si la valeur de réglage du point haut est choisie à 120 bars alors le réglage du point bas s'effectuera alors entre 20 bars et 102 bars soit avec un écart point haut/ point bas compris entre 88 bars et 100 bars.

Les contacts 13-13 et 11-12 sont liés, si le point haut choisi demeure à 120 bars, lors des variations de pression subies par le pressostat, son comportement sera le suivant :
  • tant que la pression augmente et n'atteint pas 120 bars, le contact 13-14 sera ouvert et le contact 11-12 sera fermé (position de repos),
  • dès que la pression dépasse 120 bars, le contacts change d'état  : le contact 13-14 est fermé et le contact 11-12 est ouvert,
  • les contacts 13-14 et 11-12 ne changeront à nouveau d'état que lorsque la pression diminuera jusqu'au dessous de la pression point bas.





La notice générale des pressostats XML est jointe à ce dossier.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?