Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les références d'écrou pouvant s'adapter aux puits de passage de référence XTAZ30 ?


Les puits de passage de référence XTAZ30 étant de diamètre (M30 * 1.5), il est nécessaire de choisir des écrous de diamètre identique fabriqués à partir des métaux suivants :

  • écrous nickelés de référence : XSZE130,
  • écrous en inox de référence : XSZE330,
  • écrous en plastique de référence : XSZE230.



 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?