Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifient les autocollants figurant sur le produit ATS01N2xxxx ?


Les bandes autocollantes du démarreur ATS01N2xxx sont libellées de la façon suivante :


  • 24 V in interdits    ==> signification : Ne pas connecter une alimentation  24V externe  sur LI+,

     
  • LI+sortie ==> signification : LI+ est  une borne tension interne au produit destinée à la commande des entrées LI1 et LI2.

    Ceci pour ne pas faire d'amalgame avec les versions AT01N2 pour lesquelles il était nécessaire de mettre en place une alimentation externe 24V.
     






 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?