Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien d'extensions est-il possible d'ajouter au module logique SR3 ?


Il est possible d'ajouter au module logique modulaire de référence SR3xxxx :


  • un unique module d'extension d'entrées/sorties qu'il soit à entrées/sorties TOR ( SR3XTxxx) ou qu'il soit à entrées/sorties analogiques (SR3XT43BD),

    Attention, en cas de choix de module analogique, il est impératif d'utiliser une base SR3xxà alimentation 24VDC ( SR3xxBD).





  • un unique module d'extension de communication réseau Modbus ( SR3MBU01BD) ou Ethernet ( SR3NET01BD) en plus de  l'unique module d'entrées/sorties TOR ou analogique,




Attention
, la base et les deux modules d'extension doivent  respecter l'ordre suivant :SR3 à gauche,  module com au centre et enfin module E/S à droite.

Attention, il est impératif d'utiliser un module de base SR3 à alimentation 24VDC ( SR3xxxBD).

 

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?