Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

M171-M172 : Quelle est la référence du câble de programmation entre un M171/M172 et un PC (par port USB) ?

La référence du câble (cordon) de programmation entre un TM171 (ou TM172) est :
  • BMXXCAUSBH018 d'une longueur de 1.8 m.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?