Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser les lampes de la gamme XVBC sur les éléments lumineux de la gamme XVE ?


Non
, il est nécessaire d'utiliser les lampes à incandescence dédiées à la gamme XVE.


Les références des lampes dédiées à la gamme XVBE sont les suivantes :


  • alimentation 24V DC/AC : DL1BEBS,
  • alimentation 120V DC/AC : DL1BEGS,
  • alimentation 230V DC/AC : DL1BEMS.


Remarque : ces lampes sont à culot BA 15d

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?