Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le câble qui convient pour raccorder un boîtier TSXCANTDM4 avec un module TesysU de référence LULC08 ?


Pour raccorder un boîtier TSXCANTDM4 avec un Tesys U LULC08, il est possible d'utiliser les câbles CANOpen suivants :

Câbles standard :


  • TSXCANCADD03, longueur : 0,3m,
  • TSXCANCAD1,   longueur : 1m,
  • TSXCANCAD3, longueur : 3m,
  • TSXCANCAD5, longueur :  5m.

Câbles UL :

  • TSXCANCBDD03, longueur : 0,3m,
  • TSXCANCBD1,   longueur : 1m,
  • TSXCANCBD3, longueur : 3m,
  • TSXCANCBD5, longueur :  5m.





Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?