Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quelles positions est-il possible d'insérer les clé-languettes des interrupteurs de sécurité XCSA, XCSB, XCSC et XCSE ?


Les clé-languettes de référence XCSZ01, XCSZ02, XCSZ03 et XCSZ05 se montent  dans leurs interrupteurs de sécurité XCSA, XCSB, XCSC et XCSE soit dans l'axe, soit frontalement en sachant que la tête de l'interrupteur est orientable tous les 90°.



Attention : La clé-languette ne peut être montée en même temps dans les deux positions.



Références des clés-languette des gammes d'intrrupteurs de sécurité XCSA, XCSB, XCSC et XCSE




Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?