Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la rotation maximale sur les interrupteurs de position XCKMR ?


Les interrupteurs de position pour applications de levage et de manutention de référence XCKMR sont à tête à mouvement angulaire à positions maintenues.





La rotation maximale des interrupteurs de position XCKMR est possible sur 360 ° maximum à gauche ou à droite.


Exemple

Ainsi, par exemple, pour la mouvement de translation d'un pont roulant, lorsque le chariot va de gauche à droite, il rencontre successivement quatre positions permettant de faire évoluer sa vitesse de petite vitesse à grande vitesse, puis de grande vitesse à petite vitesse, et enfin de petite vitesse à arrêt.

A chaque position, le croisillon du détecteur va tourner et les contacts secs évolueront dans des configurations différentes.








Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?