Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réaliser un transfert des paramètres du Lexium15 de la RAM vers l'EEPROM en CanOpen ?


Ce transfert a été réalisé à partir  un variateur Brushless Lexium 15 de version 6.76 et avec un processeur fonctionnant sous Unity, la liaison entre ce processeur et le variateur étant CanOpen.

Pour sauvegarder les paramètres de ce variateur de sa mémoire RAM vers la mémoire EEPROM, il est nécessaire d'utiliser la fonction Write_Var en mode 'SDO' sur l'adresse d'index 16#35EB sous index 16#01. la valeur à écrire est alors 16#01 nombre d'octet 1.

Inversement pour réintégrer les paramètres de la mémoire EEPROM vers la mémoir RAM, toujours utiliser la fonction Write_Var en mode 'SDO' sur l'adresse d'index 16#3632 sous index 16#01. la valeur à écrire est alors
16#01 nombre d'octet 1.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?