Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le MTBF de ABS7SC1B ?


MTBF à 30°C -> 3 398 943 heures de fonctionnement.
MTBF à 60°C -> 1 792 758 heures de fonctionnement.


MTBF : "Mean Time Between Failures"

Le MTBF est la durée moyenne entre pannes d'un système réparable.

Pour le mesurer, il est nécessaire de fixer la durée de l'essai et de mémoriser toutes les durées entre chaque panne pour en déterminer une moyenne;

Ces durées intègrent les durées de réparation des composants
.

 



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?