Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la durée d'impulsion à appliquer au bouton de réarmement entre les bornes S33 et S34 d'un XPSAK ?


Pour que l'information de réarmement module soit prise en compte par le module Preventa XPSAK , il est nécessaire d'appliquer une durée d'impulsion comprise entre 25ms et 2s et ceci entre les bornes S33 et S34 de ce même module.


Remarque

Si le réarmement est réalisée par un automate et que le module semble ne pas se réarmer, il est nécessaire de vérifier s'il n'y a pas des rebonds au niveau du relais câblé en sortie d'automate.




Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?