Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'associer un embout avec un conducteur de section différente que celle qui lui était donnée ?


Non, il est fortement déconseillé  d'associer un embout avec un conducteur d'une section différente

En effet, les embouts sont conçus pour des conducteurs avec une section spécifique.

  • si le diamètre du conducteur est supérieur à celui de l'embout, le conducteur ne peut pas être positionné dans l'embout.
    Attention : il ne faut surtout pas tailler la section de l'embout car il y aurait risque d'échauffement.
     
  • si le diamètre du conducteur est inférieur à celui de l'embout, le conducteur ne peut pas être sertis correctement dans l'embout.
    Attention : à terme, le conducteur risque de se déconnecter de l'embout.

Cas d'un embout double : il est déconseillé pour des raisons identiques à celles évoquées plus haut de mixer des fils de sections différentes. 
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?