Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de monter des contacteurs LPK1 ou LP4K ou LC7K dans un coffret LE1GVMEK ?


Par défaut, les coffrets du type LE1GVMExxxxx sont équipés de contacteurs LC1K à bobine alternative pour usage courant. 

Tous les contacteurs de cette famille LCxK ont le même encombrement que ce soit les :

  • LC1Kxx (bobine à courant alternatif à usage courant),
  • LP1Kxx (bobine à courant continu),
  • LC7Kxx (bobine à courant alternatif silencieux),
  • LP4Kxx (bobine à courant continu en basse consommation). 

Il est alors tout à fait possible d'utiliser un coffret vide LE1GVMEK et de monter en lieu et place des contacteurs LC1K des contacteurs LP1K, LC7K et LP4K.

il sera nécessaire de compléter le coffret avec l'ajoût :

  • d'un disjoncteur de type GV2MExx,
  • du bloc d'association GV2AF01entre le disjoncteur et le contacteur.

Les associations sont alors les suivantes :

  • GV2ME06  LxxK06  LE1GVMEK GV2AF01,
  • GV2ME07  LxxK06  LE1GVMEK GV2AF01,
  • GV2ME08  LxxK06  LE1GVMEK GV2AF01,
  • GV2ME10  LxxK06  LE1GVMEK GV2AF01,
  • GV2ME14  LxxK09  LE1GVMEK GV2AF01,
  • GV2ME16  LxxK12  LE1GVMEK GV2AF01.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?