Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quoi est-il possible de remplacer un CA2EN340 ?


La référence  CA2ENxxx correspond à une gamme de minicontacteurs auxiliaires à faible consommation 1,2 ou 1,9 W et qui étaient partie intégrante de la gamme des contacteurs LC1E.

Cette gamme de contacteur ainsi que ses contacteurs auxiliaires a été remplacée par la gamme LC1K :

  • CA2EN340xx avec ' 3F" et 0 "O"  ===> CA4KN40xx,
     
  • CA2EN331xx avec ' 3F" et 3 "O"  ===> CA4KN22xx + LA1KN11,
     
  • CA2EN322xx avec ' 2F" et 2 "O"  ===> CA4KN22xx.

Attention : les références sont à compléter par l'indice correspondant à la tension de la bobine d'alimentation du contacteur auxiliaire. Ainsi pour les contacteurs auxiliaires CA2ENxxxyy , yy peut être égal à :

  • J : 12VCD
  • B : B,
  • BW : 24
  • E /48VDC


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?